This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:输出电压不稳定

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709289/tps54620-vout-is-unstable

器件型号:TPS54620

大家好、

我的客户正在12V 至1.1V 应用中使用 TPS54620。 他遇到输出电压随机 不稳定的问题。

1.以下是客户的 SCH。

2.下面是不稳定的电压波形。

通常、在室温下加电时会发生这种情况、一旦器件发热、客户通过下拉然后上拉 EN 引脚来复位 TPS54620、输出电压就会变为正常。

如果输出电压稳定、则使用冻结喷雾冷却可能重现电压不稳定问题的芯片。

请团队帮助审查 SCH 和此问题、然后向我们提供评论。 如果需要任何其他信息或实验、请告诉我。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    再次连接了 SCH 和波形、是否对此问题有任何意见?

    非常感谢。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是否有此问题的更新?

    谢谢你。
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    我们可以看到 SW 节点波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    您的设计充其量只是略微稳定。 我的仿真仅显示大约12度的相补角。 尝试:
    R9824 = 1k
    C9794 = 33nF
    C9793 = 100pF
    请告诉我这是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您的评论。
    我将要求客户提供 SW 节点波形、并尝试您建议的补偿电路值。 将不断更新测试结果。

    此致、
    陈文森