请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620 大家好、
我的客户正在12V 至1.1V 应用中使用 TPS54620。 他遇到输出电压随机 不稳定的问题。
1.以下是客户的 SCH。
2.下面是不稳定的电压波形。
通常、在室温下加电时会发生这种情况、一旦器件发热、客户通过下拉然后上拉 EN 引脚来复位 TPS54620、输出电压就会变为正常。
如果输出电压稳定、则使用冻结喷雾冷却可能重现电压不稳定问题的芯片。
请团队帮助审查 SCH 和此问题、然后向我们提供评论。 如果需要任何其他信息或实验、请告诉我。
非常感谢。
陈文森