This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:非隔离反激式问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709525/lm5022-non-isolated-flyback-question

器件型号:LM5022

大家好、

我有一位客户尝试使用 LM5022和以下参数创建非隔离型反激式电路:

输入:12V +/- 10%

输出:141.8V、0.03A

下面是原理图:

输出似乎停留在5V、FB 引脚上的电压为50mV。  

您对这里可能出现的问题有什么看法吗?

谢谢、此致、

Mihir

FAE -德国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否显示开关节点波形、即 Q3漏极到 GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设计。  我设法通过交换 PCB 上的部件使其正常工作。  我认为其中一个部件损坏了、这就是它无法正常工作的原因。

    我已经开始查看控制环路补偿网络、数据表中有一个很长的部分介绍了控制环路的频率和相位响应的特性以及补偿方法。  列出的所有公式都是特定于升压转换器的。

    是否有人知道方程和传递函数是否也适用于我的电路、非隔离型反激式器件?  如果没有、我将如何更改它们、以便它们反映非隔离反激式电路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    非常感谢 您的更新。

    关于传递函数、反激与升压不同、因此您无法直接使用它。  我建议您阅读以下链接中的文章、其中介绍了不同拓扑的传输函数。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS 产品线