请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 大家好、
我有一位客户尝试使用 LM5022和以下参数创建非隔离型反激式电路:
输入:12V +/- 10%
输出:141.8V、0.03A
下面是原理图:
输出似乎停留在5V、FB 引脚上的电压为50mV。
您对这里可能出现的问题有什么看法吗?
谢谢、此致、
Mihir
FAE -德国
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是我的设计。 我设法通过交换 PCB 上的部件使其正常工作。 我认为其中一个部件损坏了、这就是它无法正常工作的原因。
我已经开始查看控制环路补偿网络、数据表中有一个很长的部分介绍了控制环路的频率和相位响应的特性以及补偿方法。 列出的所有公式都是特定于升压转换器的。
是否有人知道方程和传递函数是否也适用于我的电路、非隔离型反激式器件? 如果没有、我将如何更改它们、以便它们反映非隔离反激式电路?
谢谢