请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920EVM 主题中讨论的其他器件:BQ76920、 BQSTUDIO
我 根据 文档 slvu924c:bq76920评估模块用户指南来设计电路板
但 我发现 一 个奇怪的现象。
首先 ,我测量 PACK+和 PACK-的电压 , 电压为 20.47V, 等于 电池的电压。
其次 、我 在 bqStudio 中使用 FET_EN 命令禁用了 DSG MOS 和 CHG MOS。
然后 ,我 测量 PACK+和 PACK-的电压 , PACK- 和 PACK+的电压 也 是18.5V。
DSG MOS 和 CHG MOS 肯定是闭合的、 Vgs 都是0V。
我认为 MOSFET Q3的体二极管会导致该问题。
如果我使用 万用表 测量电压、则电路回路为 PACK+,my 万用表、R19、R18、R17、 MOSFET Q3的体二极管、CHG 引脚、GND。