请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27762 我使用 Web Bench 选择我的电阻器值、并使用数据表公式检查它们的有效性。
使用5V 输入:
OUT+- 1.15M - FB+- 499K - GND (使用1%电阻器)
我预计3.97V、我得到3.77V
OUT- --- 1.13M - FB--- 499K - GND (使用1%电阻器)
我预期- 3.982V、我得到-1.93V
CP 为-1.967
每个电源轨的负载小于10mA。
EN+和 EN-连接到 Vin
PGOOD 保持浮动
所有电容器均符合数据表中的要求