This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输出电压不符合预期

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710554/lm27762-output-voltages-are-not-as-expected

器件型号:LM27762

我使用 Web Bench 选择我的电阻器值、并使用数据表公式检查它们的有效性。

使用5V 输入:

 OUT+- 1.15M - FB+- 499K - GND (使用1%电阻器)

我预计3.97V、我得到3.77V

OUT- --- 1.13M - FB--- 499K - GND (使用1%电阻器)

我预期- 3.982V、我得到-1.93V

CP 为-1.967

每个电源轨的负载小于10mA。

EN+和 EN-连接到 Vin

PGOOD 保持浮动

所有电容器均符合数据表中的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    最好使用示波器来查看每个信号、并确保它们是直流信号、不会以某种方式波动。

    由于您的 CP 电压过低、这种情况并不正确。 您能否布置 PCB 布局以及 Vin、CP、Vout+和 Vout-的波形?

    您还可以订购 EVM 来测试已知的工作电路。