This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:FET 晶体管之间的延迟与数据表公式不匹配

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710132/ucc28950-delay-between-fet-transistors-not-matching-datasheet-formula

器件型号:UCC28950

您好!

我正在 Tina TI 中仿真 UCC28950参考设计、您可以从产品页面下载该设计、可以看到 A 和 B (以及 B 和 C) MOSFET 之间的延迟不符合数据表建议的公式。

A 和 B FET 之间的仿真延迟->~440ns

使用 RDELAB 的数据表公式--> 5*RDELAB/0.26 (因为 Adel 接地)=5*15.4k /0.26=296.15ns

问题:数据表的公式是否错误或 UCC28950的 SPICE 模型?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Catalin
    DS 更有可能是正确的-我们在一段时间前修改了 DS 公式、可能是模型未更新。 请确认您正在测量 OUTx 信号上的延迟、而不是相应 MOSFET 栅极上的延迟。 IC 上的电阻器设置控制器的延迟、传播延迟-尤其是当 OUTA 和 OUTB (或 OUTA 和 OUTD)路径中的延迟存在差异时、传播延迟将延长或缩短延迟。

    最后、自适应延迟(Adel)将修改基线设置(DELAB 和 DELCD)-您能否检查您对这些引脚的操作。 您可以接地 Adel (和 ADELEF)以击败自适应延迟功能。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确认我测量的是 OUTx 引脚上的信号。

    此外、Adel 和 ADELEF 引脚接地。 正如我在上面所说的、我在 UCC28950产品页面上模拟了参考设计、如果需要、您可以尝试一下。 但这将是浪费时间,因为我已经这样做了。

    那么、我将信任数据表。 谢谢、致以诚挚的问候。