请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256303 主题中讨论的其他器件:UCC5310、
大家好、
我想使用一个 UCC256303配置全桥 LLC。
如何连接以驱动 pri.Wire 低侧2x MOSFET?
如果使用两个 ISO 栅极驱动器 UCC5310、具体方法如下。
对于高侧 MOSFET 驱动器互连: Rvcc-Vcc1、GND 至 GND1、LO 至 IN+ 和 Vcc2-漏极、Vout 和钳位栅极、VE2-源极(SW 节点)
对于低侧 MOSFET 驱动器互连: HB-Vcc1、HS 至 GND1、HO 至 IN+ 和 Vcc2-漏极、Vout 和 CLAMP 栅极、VE2-源极(GND)
这是否正常? 还有其他注意事项吗?