This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:Fullbridge LLC pr. 电线低侧2xMOSFET 驱动<ISO 驱动器>

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5310, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708381/ucc256303-fullbridge-llc-pri-wire-low-side-2xmosfets-drive-iso-driver

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:UCC5310

大家好、

我想使用一个 UCC256303配置全桥 LLC

如何连接以驱动 pri.Wire 低侧2x MOSFET?

如果使用两个 ISO 栅极驱动器 UCC5310、具体方法如下。

对于高侧 MOSFET 驱动器互连: Rvcc-Vcc1、GND 至 GND1、LO 至 IN+  和 Vcc2-漏极、Vout 和钳位栅极、VE2-源极(SW 节点)

对于低侧 MOSFET 驱动器互连: HB-Vcc1、HS 至 GND1、HO 至 IN+  和 Vcc2-漏极、Vout 和 CLAMP 栅极、VE2-源极(GND)

这是否正常?  还有其他注意事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下链接可能对您有所帮助。
    e2e.ti.com/.../708372
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不能以这样昂贵的方式赢得胜利。
    请仅回答我关于 UCC 256303的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    请参阅您有关此主题的其他主题中的我的帖子:e2e.ti.com/.../708372。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    对于 pr.wire 低侧、  

    为什么不  需要 MOSFET 开关节点对"UCC256303 HS"的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊-圣

    将其中一个开关节点连接到 UCC256303的 HS 引脚。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题没有得到解答。