This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:开关节点上的压降

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5008A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709208/lm5008a-voltage-drop-on-switching-node

器件型号:LM5008A

所有、

 关于 LM5008A 开关波形的问题、如果输入电压为54V、则 LM5008A EVM 的开关节点上会出现压降。 如果 Vin 为36V、则波形看起来良好、无压降。 为什么要在这里放置一个墨滴?

CH1 (黄色):LM5008A 开关节点

CH2 (蓝色):输出电压

CH3 (粉色):电感器电流

CH4 (绿色):输入电压

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      谁可以帮助回答该问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    负载电流是多少?

    此致、
    Tim