请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5008A 所有、
关于 LM5008A 开关波形的问题、如果输入电压为54V、则 LM5008A EVM 的开关节点上会出现压降。 如果 Vin 为36V、则波形看起来良好、无压降。 为什么要在这里放置一个墨滴?
CH1 (黄色):LM5008A 开关节点
CH2 (蓝色):输出电压
CH3 (粉色):电感器电流
CH4 (绿色):输入电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.