Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 主题中讨论的其他器件: BQ24190
我从规格书中看到、BQ24195的 OTG 电流可以达到2.1A。 不过、我是 BQ24195的 EVM、结果仅高达1.6A。 BQ2419X 工具仅为1.3a
如图所示、BQ24195是否没有专用工具? 如何获得2.1A 的 OTG 电流。μ A