This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195 OTG 电流

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708205/bq24195-bq24195-otg-current

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ24190

     我从规格书中看到、BQ24195的 OTG 电流可以达到2.1A。  不过、我是 BQ24195的 EVM、结果仅高达1.6A。  BQ2419X 工具仅为1.3a

  

 如图所示、BQ24195是否没有专用工具?  如何获得2.1A 的 OTG 电流。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 GUI 寄存器适用于 BQ2419X 系列器件的 BQ24190、192、192i、193和196引脚。

    请确保195和195L 充电器上的位设置为0b1。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    您用于测试的电池电压是多少?

    当您超过1.6A 时会发生什么情况? OTG 是否关闭?

    再说一次、使该位保持0b1 (REG01[0])。 还可能发生的情况是、电池电压较低的大负载实际上可能导致 BAT 引脚电压低于所需的阈值(由于升压模式运行、线路电阻+更大的输入电流)。 我认为这大约是3V。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Joel、
    我有2.1A 的 OTG、这是由于缺少电池电压