This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:输出纹波与理论值不匹配。

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710152/lm3409hv-output-ripple-not-matching-theoretical-values

器件型号:LM3409HV

我将 LM3409HV 配置为在电压和模拟维度之间呈线性。 我提出了组件值、这些值应根据我的需求产生结果。

请参阅随附的 Spread sheet.e2e.ti.com/.../LM3409HV_5F00_Experiment_5F00_330uH_5F00_60KRoff_5F00_0.22Rsns.xlsx

但是、当我观察输出纹波时(例如、32V 负载1.1安培、IADJ 略高于1.24伏)、我看到的纹波几乎比数学预测的大一个数量级。

您可以在 Excel 电子表格中看到我正在使用的组件值。 该产品的生产版本使用不同的值、并且与数学非常匹配。

有什么关于我做错的事情的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    刚刚开始计算、但随后查看了您的数据和计算。 它没有那么远(数量级、小于一个系数2)。 其中一些是误差放大器的交替输入、请移除该输入、峰间电流约为100mA。 那么、有几个问题:您是如何获得 Rd 的? RD 不能在所有输出电压下都是相同的?

    尝试移除 Cout 并查看纹波是什么样子的。 然后、您将知道它是转换器还是电容器不是您认为它在做什么。 陶瓷电容器的值随施加的直流电压而下降、具体取决于电介质及其制造方式。 在进行这种类型的计算时、需要考虑很多因素、例如您要过滤三角波、因此它不是如上所示的直接衰减。 Δ I 相当小、因此 Rd 可能没有很大变化。 施加直流电时的陶瓷电容器实际值可能会有所不同。 开关频率似乎约为350KHz、关闭但不远。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 数量级过大。 实际上、它是:0.140/0.023 =比预期大6.1倍。

    我使用了我在后面确定的单个固定装置 A 的值... 这是一个坏的作弊行为,我很高兴你给我打电话。 这可能会导致差异。 我使用的是32 ish 1N4002二极管、但我没有找到该二极管的 Rd 的任何数据。

    我移除了 Cout、以查看纹波是否与电感器纹波计算相匹配、遗憾的是、电流可能变得不大噪声、无法测量。 如果包含高频脉冲、则信号在每个开关边沿都具有高频脉冲、纹波会超过400mA。

    原始电路使用100uH、20K roff 和0.27 Ω Rsns。 使用这些参数计算纹波时、最坏情况下的电流约为20mA、测量值为15mA 至75mA、具体取决于电流和电压。 这些值更具代表性。

    我在图像中显示的纹波、140mA、不是最坏的情况。 最坏情况约为170mA。 当我驱动100mA 时、纹波为71mA、这超出了大多数 LED 的规格。 大多数规定允许10%至40%的过冲。

    我尝试将纹波降低到大约10%、但遗憾的是、由于 LM3409HV 规则、我无法增加频率、您在另一篇文章中向我指出了这一点。 Δ I pp-min 必须大于0.024/Rsns、即109.1mA、因此60K roff 必须尽可能低、除非我希望转换器运行得有点不稳定。 无论如何、我可能会尝试降低它的值、以查看它会变得多么不稳定。 我知道症状、转换器产生了多余的脉冲、并且只有其他周期驱动器。 这使得纹波在某些情况下更高、尽管考虑到两个相位的不同程度、但我不确定它会更差。

    感谢你的帮助。 如果有任何建议,将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    很抱歉、由于某种原因查看了上面的错误行2。 RD 很重要、它位于 LED 数据表中、请参阅下面的示例。 此外、尝试另一个方向、再添加另一个0.1uF、看看会发生什么情况。 我猜不太可能、因为 Rd 随电流变化、并且可能比 Excel 中的值低得多。 我查看了一个数据表、其中一个 LED 的电流为1A 时的 Rd 约为1欧姆、因此对于8个 LED、电阻为8欧姆、对于该 LED、电压为总共30伏的堆栈。 要获得 Rd、您必须查看 LED dv 和 LED di、使其围绕您的工作点居中。 它的斜率是一个 LED 的 Rd。 示例为(3.7V - 3.5V)/(1200mA - 800mA)= 0.5欧姆(只是一个示例)。 这来自 VF 与 LED 电流曲线、也请注意它不是固定值。 在低工作电流下、Rd 将高得多。

    您是否对 LED 上的电容大小有限制? 0.1 μ F 的电容不多、可能也不多。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 我无法再添加任何电容。 0.1uF Coff 和330uH 电感器正在将我的通信通过直流电压推到极限。

    我想、当我违反 Δ I pp-min 规格时、我必须开始尝试更高的频率、以查看发生了什么错误。