Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610、 BQ25882我们正在开发一种由电池供电的产品、
*我们使用2节18650锂离子电池(Panasonic 公司的 NCR18650B) 、每个电池的容量为3350mAh。
*对于充电、我们使用两个具有 TP4056 IC 的充电模块、
*对于充电、我们使用两个具有 TP4056 IC 的充电模块、
*对于放电、我们使用直流/直流升压器提供5V 恒定电压、
*我们在邮件中所附的充电和放电电路上并联了2节电池和串联的二极管。
*我们具有微控制器所需的板载5V 至3.3V 直流/直流降压
我们需要具有以下规格的完整电池管理 IC
* 2节锂离子电池的充电和放电保护(18650)
*使用恒定的5V 和1A 电流升压输出
*电池电量指示器(可选、因为我们可以直接从微控制器的模拟引脚检查电平)
您能不能根据我们的要求尽早推荐合适的德州仪器 IC。
* 2节锂离子电池的充电和放电保护(18650)
*使用恒定的5V 和1A 电流升压输出
*电池电量指示器(可选、因为我们可以直接从微控制器的模拟引脚检查电平)
您能不能根据我们的要求尽早推荐合适的德州仪器 IC。