This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要符合我的要求的电源管理 IC

Guru**** 2610785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709739/i-need-a-power-management-ic-as-per-my-requirements

主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ25882

我们正在开发一种由电池供电的产品、

*我们使用2节18650锂离子电池(Panasonic 公司的 NCR18650B) 、每个电池的容量为3350mAh。
*对于充电、我们使用两个具有 TP4056 IC 的充电模块、
*对于放电、我们使用直流/直流升压器提供5V 恒定电压、  
*我们在邮件中所附的充电和放电电路上并联了2节电池和串联的二极管。
*我们具有微控制器所需的板载5V 至3.3V 直流/直流降压
我们需要具有以下规格的完整电池管理 IC

* 2节锂离子电池的充电和放电保护(18650)
*使用恒定的5V 和1A 电流升压输出
*电池电量指示器(可选、因为我们可以直接从微控制器的模拟引脚检查电平)

您能不能根据我们的要求尽早推荐合适的德州仪器 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik

    是指2s 还是2p、即串联还是并联的电池。 对于1s、您应该考虑 bq27750。 对于2s、您应该考虑 bq28z610。 我们没有任何可提高电池电压输出的监测计。 您将需要为此添加一个额外的升压控制器。

    对于充电器、我将允许我在该部门的同事发表意见。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    在搜索满足我的要求的 IC 时,我遇到了 bq25882,您能验证此产品,并告诉我它是否是完美的解决方案?

    如果不是、您可以建议使用任何其他专门用于2节锂离子串联/并联电池的 IC。

    谢谢、此致、
    Pratik Meher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、
    这似乎是一个不错的选择。

    谢谢
    Onyx