Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603
我希望使 LMZM33603的输出能够在大约5V 至12V 的电压范围内以24V 电源动态调节。 但是、我不确定如何处理 CFF。 使其动态可调并不是真正实用的(除非它很简单...)。
我是否可以输入 CFF 来支持我想要生成的最低电压? 如果电压较高、则不需要 CFF、这对瞬态响应有何影响?
标称输出负载约为1.5A。
此外、对于 Cout、为了使5V 至12V 范围正常工作、我将查看3个33uF 25V 部件、例如 C3216X5R1E336M160AC。 你怎么看?
谢谢!