This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:用于可变输出的 CFF;以及输出电容器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708917/lmzm33603-cff-for-variable-output-also-output-caps

器件型号:LMZM33603

我希望使 LMZM33603的输出能够在大约5V 至12V 的电压范围内以24V 电源动态调节。 但是、我不确定如何处理 CFF。 使其动态可调并不是真正实用的(除非它很简单...)。

我是否可以输入 CFF 来支持我想要生成的最低电压? 如果电压较高、则不需要 CFF、这对瞬态响应有何影响?

标称输出负载约为1.5A。

此外、对于 Cout、为了使5V 至12V 范围正常工作、我将查看3个33uF 25V 部件、例如 C3216X5R1E336M160AC。 你怎么看?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    LMZM33603数据表中的表1为每个输出电压应用提供了优化的 CFF 值。 建议使用 CFF 来优化每个输出电压的应用。 我必须检查一些仿真、以了解 CFF 对更高输出电压 Vout=12V 的影响。 让我在收到这些信息后再返回给您。

    此外、在您的应用中、您需要将 Cout 设计为5V、因为这需要更多的输出电容。 您还需要考虑   电容器在较高输出电压下的 C3216X5R1E336M160AC 直流偏置效应。 在12.5V 输出时、有效电容将为4.127uF、因此我们可以估计12Vout 将产生4.5uF 的有效电容。 这意味着、根据表1、12 Vout 的有效 Cout 为13.5uF、这是不够的。 我建议采用4 x 22uF (GRM32ER71E226KE15L) 25V 配置、因为这将具有更低的降额。  

    此致、

    Jimmy  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我同意这些上限、并由于全球 MLCC 零件短缺而以这种方式(4x 22 μ F、25V)前进。 我计划使用 X5R、因为这似乎更容易获得。

    我们正在使用没有 CFF 的开发套件进行此测试;我们可以将5V CFF 添加到12V 电路中、以查看发生了什么情况。 我可以接受效率的一些损失。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    在 给定100pF CFF 的情况下、我针对不同的输出电压情况完成了环路响应。 PM 大于45度、这表示设计稳定。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 此外、这仅用于驱动12VDC 机箱风扇、因此真正无需担心瞬变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、这些仿真的开关频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率为450kHz。 我返回并重新计算500kHz 的仿真、以与数据表保持一致并获得几乎诱人的相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我计划以900kHz 的频率运行、这被列为2.3V 至13.5V 正常运行。 如果控制机制存在任何异常、我宁愿在顶端留有一些裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    出于完整性考虑、我再次以900kHz 的频率运行仿真、但没有发现环路响应有任何问题。 我认为在输出电容器情况的顶部有一些裕量是很好的。 下面是仿真结果的一个片段。 所有输出电压选项均满足 PM>45度的要求。

    此致、

    Jimmy