Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3481-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481-Q1 主题中讨论的其他器件:LM3481、
大家好、
我的客户使用 LM3481-Q1为 IGBT 模块提供偏置电源、但无法为其加电。 这是 LM3481的 SW 波形、虽然 d/s 中没有这种描述、但它与断续非常相似、Vsense 为120mV。 根据 https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/p/630178/2325304?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm3481%20short#2325304、可能会触发过流保护、但我在数据表中找不到相关说明。
可以通过将开关频率从400kHz 降低到300kHz 来解决此问题、只需再次向您确认此问题的可能原因。
谢谢。
东宝