This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:过流保护

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709547/lm3481-q1-overcurrent-protection

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好、

我的客户使用 LM3481-Q1为 IGBT 模块提供偏置电源、但无法为其加电。 这是 LM3481的 SW 波形、虽然 d/s 中没有这种描述、但它与断续非常相似、Vsense 为120mV。  根据 https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/p/630178/2325304?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm3481%20short#2325304、可能会触发过流保护、但我在数据表中找不到相关说明。  

可以通过将开关频率从400kHz 降低到300kHz 来解决此问题、只需再次向您确认此问题的可能原因。

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您降低频率并使其运行、则可能会遇到最小导通时间问题。 在更高的频率下、最小导通时间转换为更大的占空比、这可能大于您的电路维持输出调节所需的占空比。 因此、在切换几个周期后、输出电压变为高于调节设置点、然后 COMP 下降并停止切换、直到电压下降一点点。 在这种情况下、如果您不希望电路在这种模式下运行、则必须降低开关频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    OC 触发条件如何? Vsense 的含义是什么? 典型值为160mA

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    Vsense 是避免达到逐周期峰值电流限制的峰值电流感应电压。 信号单元的单位为 mV、这是电流和电流感应电阻器的乘积。 您应该计算满负载时的峰值电流、并选择感应电阻器、使产生的峰值电压不会达到该阈值、以实现满载。

    谢谢、
    Youhao