Other Parts Discussed in Thread: TPS62088
大家好、
这里有一个 webench 问题、需要您的帮助。
可以 通过 TPS6208833运行3.5V~5.5V 输入和3.3Vout/3A 的仿真。 但如果 为此使用 TPS62088、则无法实现。 它将显示以下问题:Calc。 由于最短关断时间、占空比>占空比。
根据数据表,占空比可以是100%,保持输出调节的最小输入电压为 V min = VOUT + IOUT、MAX´(RDS (ON)+ RL)。
此致、
艾伯特·李。