This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:Webench 仿真问题、3.3V 输出电压的输入范围

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708560/tps62088-webench-simulation-issue-input-range-for-3-3vout

器件型号:TPS62088

大家好、

  这里有一个 webench 问题、需要您的帮助。

  可以   通过 TPS6208833运行3.5V~5.5V 输入和3.3Vout/3A 的仿真。   但如果 为此使用 TPS62088、则无法实现。 它将显示以下问题:Calc。 由于最短关断时间、占空比>占空比。

  根据数据表,占空比可以是100%,保持输出调节的最小输入电压为 V min = VOUT + IOUT、MAX´(RDS (ON)+ RL)。

 

此致、

艾伯特·李。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您将此事提请我们注意。

    请注意、最小可控关断时间设置为20ns。  使用以下公式计算最大关断时间占空比

    dmax_toff = 1- ic_toffmin * f SW

    dmax_toff = 1- 20e-9*3.768e6=0.9246

    使用以下公式计算器件的占空比。

    占空比=(Vout + Iout *(RdsonLS + L.DCR))/(Vin - Iout *(RdsonHS - RdsonLS))

              =(3.3 + 3*(0.034454+0.0044))/(3.5-3*(0.0442-0.0344))

             =0.9844、这大于设计失败所导致的 dmax_toff。

    我们 现在还更新了 TPS6208833器件的 IC_toffmin。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    感谢您的支持、您是否会分享更多信息或为以下问题而付出代价。
    1.此部件是否有相关的最短关断时间技术文档?
    2、根据计算结果、dmax_toff 为0.9246、但根据数据表、该器件可在100%占空比低压降下运行!

    此致、
    艾伯特·李
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    我们更新了代码并删除了最短关断时间。现在可以为更低的输入电压创建设计、
    在我们的下一个量产版本中、这些更改将在量产阶段进行。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了明确地关闭此主题:TPS62088x 器件系列没有最短关断时间。 WEBENCH 代码中存在一个误解、该错误导致输入电压较低的设计失败。