Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
1.我尝试使用 PWM 调光点亮15个 LED。 我的输入电压为19V、向 IADJ 引脚输出0.02V、然后输出1/50占空比 PWM 信号来点亮 LED。 当首次通电并亮起时、LED 在 大约10秒后开始亮起、亮起的速度非常慢。 如何解决?
2.当 LED 亮起时,再用1/50占空比 PWM 熄灭并再次亮起。 LED 可在1秒钟内亮起。 但是、当我用10/50占空比 PWM 点亮 LED、然后用1/50占空比 PWM 立即点亮时、LED 将在2 ~ 3秒内开始点亮。 它在 PWM 信号之间存在延迟。 如何解决它
通过使用外部时钟源、我的 SW 频率为600kHz、直接 PWM 频率为2KHz、补偿电容器和电阻器与 EVM 相同、RCS 为0.2欧姆、RIS 为0.02欧姆、Rslp 为274K 欧姆、Css 为0.1uF、CDM 为0.027uF、CIMON 为10pF。
此致
Janson