This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:PWM 调光 LED 非常慢

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708276/tps92692-pwm-dimming-led-very-slow

器件型号:TPS92692

1.我尝试使用 PWM 调光点亮15个 LED。 我的输入电压为19V、向 IADJ 引脚输出0.02V、然后输出1/50占空比 PWM 信号来点亮 LED。 当首次通电并亮起时、LED 在 大约10秒后开始亮起、亮起的速度非常慢。 如何解决?

2.当 LED 亮起时,再用1/50占空比 PWM 熄灭并再次亮起。 LED 可在1秒钟内亮起。 但是、当我用10/50占空比 PWM 点亮 LED、然后用1/50占空比 PWM 立即点亮时、LED 将在2 ~ 3秒内开始点亮。 它在 PWM 信号之间存在延迟。 如何解决它

通过使用外部时钟源、我的 SW 频率为600kHz、直接 PWM 频率为2KHz、补偿电容器和电阻器与 EVM 相同、RCS 为0.2欧姆、RIS 为0.02欧姆、Rslp 为274K 欧姆、Css 为0.1uF、CDM 为0.027uF、CIMON 为10pF。

此致

Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    1) 1)您说 Viadj 为0.02V 吗? 是否有输出电容器?输出电压是多少?

    2) 2)我需要如上所述了解您的工作条件、即 Vout、Viadj、拓扑。

    RIS = 0.02 Ω、表示峰值电流设置为12.5A。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin:

    我尝试在 EVB 板中重复此问题,并且 此现象可能在 EVB 中重复。

    1) Viadj 为0.04V,EVB 输出电容为4.7uF x4,我的板为4.7uF x2,输出电压约为31V

    2) 2)输出电压为31V、Viadj 为0.04V、升压拓扑。

     我使用较小的 RIS 进行初始测试。 I OUT 最大值为750mA、峰值电流约为2.6A。 L 为33uH。

    此致

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、

    1) 1) 您正在尝试以非常低的电流为输出电容器充电、并尝试以2%的 PWM 占空比启动。  仅为电容器充电需要0.4秒、具体取决于输出电流实际是19V 至31V 充电。  如果 PWM 占空比为2%、软启动和 Comp 也会充电非常慢。  实际误差可高达+/-7mV、而您的运行电压为14mV。

    I = C*(dv/dt)、通过14mA、9.4uF 和(31V-19V)的方式计算 dt、dt 不包括软启动和补偿充电。

    我计算的 Ioutmax 为170mV/0.2欧姆= 850mA

    您可以通过启用100% PWM 来加快此速度、直到输出电容器充电。

    您可以通过减少输出电容器、减少软启动和补偿电容器来加快这一速度、但您必须确保它在所有工作条件下仍然保持稳定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin:

    移除软启动不会缩短此延迟时间、但减小补偿电容器可以改善。 补偿网络和值遵循 EVB 设计。 我再次使用"TPS92692升压校准"计算这些值、得到 Rcomp、Ccomp 和 CHF 为 N/A 我将 C36修改为0.01uF、但当 I OUT 超过300mA 时、电源不稳定。 如何获得正确的补偿电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    这需要查看环路稳定性以改善环路响应。 您尝试做的是困难的、因为您需要在更高的连续电流下保持稳定、并希望它在2% PWM 时以非常低的亮度启动。

    此致、