请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82697 主题中讨论的其他器件: TPS62088、 TPS62801、 TPS82084
我们在模块中一直使用 TI TPS 系列开关稳压器。 第 12.4节中 TPS82697的数据表包含内部电容器故障率与温度间的关系图、其中显示在90C 时3.6V 偏置85C 寿命为10、000小时、降至~5000小时。 我们需要在85°C 的情况下对模块进行2000小时寿命测试、可能要求一些客户继续进行5000小时的测试、因此该电容器寿命将成为我们的限制因素。
我们将在每个模块中使用1个 TPS 82670和1个 TPS 82697
请确认(1) 82697数据表中的数据正确且适用于两个器件(2)是否可以为额定电容器更好的器件供电? (3)是否有使用寿命更长的替代器件?