This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:LP8861-Q1故障分析

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709028/lp8861-q1-lp8861-q1-failure-analysis

器件型号:LP8861-Q1

设计

在我的电气耐久性体验中有一个故障样本,您能帮助分析我的原理图。

在我进行初步分析后、LP8861外围组件 DMP3099L 和 B360B 未损坏、外围电阻电容器也未损坏。

发现故障器件 LP8861 SD 引脚的电压输出异常、DMP3099L G 电感器的正常电压为6V、但现在为12V。

“Attened”是我的简写,请帮我检查。非常感谢

LP8861-Q1原理图

扩展 LED 灯串图

灯串电气参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计
    紧急问题,尽快期待您的建议,非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    请帮助解决此问题,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个。 请澄清输入电压、当 VIN 为9V 时、SD 引脚电压不可能为12V、如原理图所示。

    第二、请短接 R816并将 R814更改为20k 欧姆电阻器。 并尝试启动设备以查看问题是否已解决。 较大的栅极电阻器将导致更长的栅极充电时间、并且 mihgt 会触发蛋白运动。

    如果无法正常工作、请短接 Q521源极和漏极、以查看是否已移除此故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    电压12V

    原理图只是一个示例。