请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 在数据表第5页_ 7.1绝对最大额定值中,显示 ISENSE 最小额定值-24V,
但第18页_8.3.14 ISENSE 引脚:显示 "ISENSE 引脚上的电压应限制在0V 和–1.1V 之间。"因此需要为钳位!添加一个二极管
ISENSE -24和-1.1是正确的?
是否必须使用二极管 ?
b 苏杰明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表第5页_ 7.1绝对最大额定值中,显示 ISENSE 最小额定值-24V,
但第18页_8.3.14 ISENSE 引脚:显示 "ISENSE 引脚上的电压应限制在0V 和–1.1V 之间。"因此需要为钳位!添加一个二极管
ISENSE -24和-1.1是正确的?
是否必须使用二极管 ?
b 苏杰明