This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 ISENSE 引脚额定值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710012/ucc28180-ucc28180-isense-pin-rating

器件型号:UCC28180

在数据表第5页_ 7.1绝对最大额定值中,显示 ISENSE 最小额定值-24V,

但第18页_8.3.14 ISENSE 引脚:显示 "ISENSE 引脚上的电压应限制在0V 和–1.1V 之间。"因此需要为钳位!添加一个二极管

ISENSE -24和-1.1是正确的?

是否必须使用二极管 ?

b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    在所有条件下、ISENSE 应限制为-1.1V。 绝对最大额定值表显示了-24V、应该对此进行更改。
    感谢您指出此错误。

    为了将 ISENSE 钳位到-1.1V、建议您使用 ISENSE 到接地之间的二极管。

    此致

    John