This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38083:UCC38083

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707943/ucc38083-ucc38083

器件型号:UCC38083

大家好、我是一名工程师、是 Aberex 的一名工程师。 我很感兴趣的是使用 PWM IC UCC38083、并利用它来实现直流/直流全桥转换器。 但是、我无法很好地进行补偿、这会导致输出电感器电流和输出电压不稳定。 我尝试使用许多输出反馈补偿参数、但无法使其稳定。 我是否可以就此提出一些建议?

规格如下所示:
Vi = 400~430 V
Vo = 80 ~ 110 V
IO_max = 8A

PWM IC 的 RT = 130K 欧姆  (开关频率= 125 ~ 128KHz)

拓扑:全桥转换器

变压器设计:NP:NS = 32:10
输出电感= 60uH
输出电容= 220uF + 0.1uF

如果我不关心瞬态响应、只需要一个非常稳定的 PWM、 而输出电压输出电感器上没有低频纹波。 我该怎么做?

请提供一些 建议。  请将此作为荷。 谢谢。

此致、

比利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy Huang7、
    请您分享您的原理图和布局吗? 如果您愿意、可以将这些文件发送到我的电子邮件地址 j-leisten@ti.com。
    请说明您所说的不稳定是什么意思。 此处显示输出电压和/或电感器电流的一些示波器图片可能有所帮助。
    电路是否在所有负载电流和输入电压条件下都不稳定?
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy Huang7、

    感谢您通过电子邮件提供原理图和布局。

    查看 您的文件和波形后、我的初始想法如下:

    1) 1)相位裕度可能不足、但电路在传统意义上并不不稳定。

    2) 2)似乎您的斜率补偿不足。 请查看我的计算结果、了解您是否同意。 可能需要查看电感器电流波形以验证是否存在次谐波振荡。

    3) 3)作为实验、可能还值得通过外部电源为风扇供电。 该电源在变压器上呈现纯容性负载、并且可能与电流模式控制发生不良交互。

    我希望这对您有所帮助、

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joe Leisten

    感谢您的有用建议和信息。

    您能否再次向我发送有关斜坡补偿的计算结果、该文件似乎在电子邮件中丢失

    再次感谢您的帮助。 这很值得。

    此致、

    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy Huang7、

    来自 CS 引脚的斜坡电流是 RISET 从1.5V 斜坡产生的振幅的5倍。

    您将从 计算帖子中注意到、来自 CS 引脚的斜坡电流的振幅 约为50uA。

    补偿斜坡在与数据表首页上的引脚 RF 串联的电阻器上生成、而不是在电流感应电阻器中生成。 这就是可以使用小斜坡电流的原因、因为 电阻器 RF 比电流感应电阻器 RS 大很多倍。 因此、补偿斜坡的振幅取决于 RISET 和 RF。

    CS 引脚会看到射频两端的电压与 RS 两端的电压相加、因为这些电阻器与引脚串联、 因此补偿斜坡会添加到感测到的电流信号中。

    有关斜坡补偿的更多信息、请参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../slua101.pdf

    www.ti.com/.../slua110.pdf

    希望这能通过电子邮件回答您的最新问题。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的耐心支持和有用的建议、这对我非常有帮助。



    根据您的设计注意事项和参数、我的全桥转换器的系统特性很好。



    非常感谢。



    此致、

    比利