This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:输出纹波问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709343/tps43060-output-ripple-problem

器件型号:TPS43060

您好 TI 团队。

我根据您的 TPS43060进行了设计(WEBENCH 原理图)。

10V - 14V 输入18V 输出5A。

我将获得高输出纹波(请参阅图中的无负载纹波。 在负载下、它会变得更糟)。 我是否遗漏了什么。 我的问题是选择 MOSFET?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输出滤波似乎不够充分。 输出电容器的放置对于使其有效也很重要。 您可以尝试添加更多电容器、或按照数据表布局指南改进输出电容器的放置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    感谢您的快速重播。 正如您所说、我添加了一些电容、纹波变为1V。 下一个版本我将更改 PCB 布局。