This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220EVM:Altium 文件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706951/tps51220evm-altium-files

器件型号:TPS51220EVM

您好!

是否可以访问与 TPS51220EVM 相关的 Altium 文件? 我想更详细地了解数据表中所示的 PGND 和 SGND PCB 中的连接。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    请向 Edwin 发送电子邮件以询问 Altium 文件。 edwin-zang@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    所有模拟 GND 连接在一起、然后 通过通孔与其他层 PGND 连接。 在顶层、模拟 GND 未与 PGND 相连。

    您是否清楚?

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    我现在很清楚、

    感谢您的回答!

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    再次感谢您的回答。

    请告诉我该转换器的正确堆叠吗?

    对于4层 PCB、我将考虑以下几点:

    顶部焊接0.5 mil 3.3常数

    顶层铜1.4mil (信号和电源)

    介电常数9mil FR4 4.3

    中间层铜1.4mil (GND)

    介电芯39mil FR4 4.3常数

    中间层铜1.4mil (电源)

    介电常数9 mFR4 4.3

    底层铜1.4mil (信号)

    底部焊接0.5mil 3.3常数

    约 厚度为1.6mm 或64mil

    其思路是在每个通道(分别为4V 和3V)提供6-8安培的转换器。

    这种层叠是否合适?

    再次感谢、

    此致、

    David Cavalheiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最好为顶层铜和底层铜放置2oz (2.8mil)铜。 您可以将 Dielectric Prereg 减小到 7.6mil。 因此总厚度仍然为1.6mm。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢您的回答、

    此致、

    David