This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:稳压器运行、具有外部提供的输出电压

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709790/lm5017-regulator-operation-with-externally-supplied-output-voltage

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5161

我希望将现有的电源设计迁移到 LM5017 (或任何具有同步整流器的开关稳压器)、并想知道特定问题的风险。  我的当前设计使用另一家供应商的稳压器、是 USB 充电器、因此 USB 电池组通常连接到输出电压。  我发现少量电池组 的输入端口上有5V 电压、这是因为输入和输出端口已连接、或者出于其他原因。  在任何情况下、该电压都充当外部提供的电压、该电压会返回到稳压器并将其打开。  当该电压处于正确的电平时、低侧开关开始工作、该开关实际上作为非稳压升压转换器运行、升压电压流经高侧开关的体二极管并流出 VIN。  我看到这种电压高达60V。

无论如何、我过去使用过非同步整流器、这不是问题-外部电压可能会回流到器件中、但没有低侧开关、因此稳压器无法像升压转换器那样工作。  在开始查看德州仪器的同步降压稳压器之前、我想了解这是否是所有同步整流器的问题、而不仅仅是我的电流稳压器的问题。  在我看来、任何稳压器都可以在这种情况下开始运行、因此我很好奇 LM5017或任何其他具有同步整流功能的稳压器是否有更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不建议将 LM5017用于上述应用。 LM5017不包含软启动电路、也没有过零检测功能、因为它始终是完全同步的器件。 如果尝试启动到预偏置负载、它肯定会表现出您描述的行为。 我建议您考虑使用 TI 提供的另一个具有预偏置启动功能的器件。 您没有提到输入和输出电压。 但是、如果您需要100V 的器件、那么 LM5161可能值得考虑吗? 希望这对您有所帮助?

    David。