主题中讨论的其他器件: LM5161
我希望将现有的电源设计迁移到 LM5017 (或任何具有同步整流器的开关稳压器)、并想知道特定问题的风险。 我的当前设计使用另一家供应商的稳压器、是 USB 充电器、因此 USB 电池组通常连接到输出电压。 我发现少量电池组 的输入端口上有5V 电压、这是因为输入和输出端口已连接、或者出于其他原因。 在任何情况下、该电压都充当外部提供的电压、该电压会返回到稳压器并将其打开。 当该电压处于正确的电平时、低侧开关开始工作、该开关实际上作为非稳压升压转换器运行、升压电压流经高侧开关的体二极管并流出 VIN。 我看到这种电压高达60V。
无论如何、我过去使用过非同步整流器、这不是问题-外部电压可能会回流到器件中、但没有低侧开关、因此稳压器无法像升压转换器那样工作。 在开始查看德州仪器的同步降压稳压器之前、我想了解这是否是所有同步整流器的问题、而不仅仅是我的电流稳压器的问题。 在我看来、任何稳压器都可以在这种情况下开始运行、因此我很好奇 LM5017或任何其他具有同步整流功能的稳压器是否有更好的性能。