This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:电路验证

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709809/tps62130-circuit-verification

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TPS62135

你好

我们将使用如下所示的输出。

输入= 14V (直流)

输出= 3.3V (3A)、2.5 (3A)、1.8V (3A)、1.25V (3A)、1.2V (3A)

 1.您是否无法仅更改 FB?

 2. 是否是无问题的电路?

 3. 如果电路有问题,我应该更换哪个部件?

 请求电路验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoo、

    我不太理解您的问题、但这个电路看起来基本上还可以。 我建议移除一些输出电容、因为它已经在 D/S 中显示的范围之上 负载上可能有额外的电容、也必须考虑这一点。

    最后、我们推荐使用更新、更小、更精确、电流更高的 TPS62135/6。