请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 主题中讨论的其他器件:TPS62135
你好
我们将使用如下所示的输出。
输入= 14V (直流)
输出= 3.3V (3A)、2.5 (3A)、1.8V (3A)、1.25V (3A)、1.2V (3A)
1.您是否无法仅更改 FB?
2. 是否是无问题的电路?
3. 如果电路有问题,我应该更换哪个部件?
请求电路验证
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.