工具/软件:WEBENCH设计工具
对于在 Web Bench 中使用 LMZM33603、24V IN、12V OUT、2A 的设计、该工具建议使用 TDK C2012X5R1V226M125AC、声称两个器件的总降额电容约为29uF。 请参阅屏幕截图
但是、当我将同一部件放入 TDK 的座椅工具中时、它告诉我、在12V 偏置时、该部件只有大约3uF:
我在这里错过了什么? 这是您的 WebBench 数据中有关该器件的错误吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
对于在 Web Bench 中使用 LMZM33603、24V IN、12V OUT、2A 的设计、该工具建议使用 TDK C2012X5R1V226M125AC、声称两个器件的总降额电容约为29uF。 请参阅屏幕截图
但是、当我将同一部件放入 TDK 的座椅工具中时、它告诉我、在12V 偏置时、该部件只有大约3uF:
我在这里错过了什么? 这是您的 WebBench 数据中有关该器件的错误吗?
尊敬的 Stephen:
感谢您提出这个问题。 该建议电容器在12V 输出电压下的降额不满足数据表中建议的输出电容。 我将向 Webench 建模团队表达这一点。
我建议使用2 x 22uF 电容器(GRT32ER61E226KE13)、如 LMZM33603EVM。 尺寸越大、降额效应就越小。 这样、有效输出电容将远高于 根据表5推荐的12V 输出电容
此致、
Jimmy