This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM33603:LMZM33603的 COUT 看起来错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709402/webench-tools-lmzm33603-cout-for-lmzm33603-looks-wrong

器件型号:LMZM33603

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

对于在 Web Bench 中使用 LMZM33603、24V IN、12V OUT、2A 的设计、该工具建议使用 TDK C2012X5R1V226M125AC、声称两个器件的总降额电容约为29uF。 请参阅屏幕截图

但是、当我将同一部件放入 TDK 的座椅工具中时、它告诉我、在12V 偏置时、该部件只有大约3uF:

我在这里错过了什么? 这是您的 WebBench 数据中有关该器件的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您提出这个问题。 该建议电容器在12V 输出电压下的降额不满足数据表中建议的输出电容。 我将向 Webench 建模团队表达这一点。

    我建议使用2 x 22uF 电容器(GRT32ER61E226KE13)、如 LMZM33603EVM。 尺寸越大、降额效应就越小。 这样、有效输出电容将远高于 根据表5推荐的12V 输出电容

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。 这会将有效电容置于范围的底部。 这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我不理解这个问题。 12V 输出的建议输出电容为15uF。 如果您使用的是我建议的电容器、则很容易得到22uF 的电容器、该电容器仍在建议的输出电容的焊球范围内。 如果您所指的有效电容曲线接近范围的底部、则是的、但这不会影响电容器的运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMZM33603规格表1中、对于12V 的输出电压、所需的输出电容范围为22uF 至80uF、并且有一个脚注要求在考虑直流偏置降额后进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    很抱歉、我参考了错误的数据表、因此造成了混淆。 正如您之前提到的、22uF 将位于基于 LMZM33603数据表表1的范围的下端。 您可以将其增大到3 x 22uF、以便在12V 输出电压下具有33uF 的有效电容。  此外 、数据表中的表6提供了有关建议的输出电容器的指导、您也可以使用这些电容器。 从该电容器列表中进行选择时、您需要考虑降额。

    此致、

    Jimmy