This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:重复重启

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709055/ucc256303-repeatedly-restart

器件型号:UCC256303

您好!

我正在设计一个介于36-60V 至5V@5A 之间的隔离式直流/直流转换器。

第一次测试后、控制器似乎重复重新启动。 有时、控制器会在短时间内开始切换、但在其他时间内、控制器会在150us 内重新启动。  我认为这是 UCC256303中模拟器件的唤醒时间。 (第35页的表2)您是否知道导致此行为的原因?

在随附的范围屏幕上:

CH1是高侧栅极

CH2是低侧栅极

CH3是谐振回路电容器上的电压

CH4是 ISNS 引脚

提前感谢您的穿着!

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4296020:

    感谢您关注 UCC256303。 您能否检查 VCC 波形? 一种可能是 VCC 降至10.5V 以下、这会导致控制器重新启动其启动例程。 您是否还能发布 VCR 波形的图片?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的穿着! 我已经检查了 Vcc 电压、它高于它们的较低电平。 我还检查 了 RVCC 引脚。 当高侧栅极导通时、它只有一个小瞬态(~250mV)。 电源电压对我来说似乎很好。

    我连接所需的屏幕。

    CH1和 Ch2是栅极、

    CH3谐振回路电容器、

    VCR 引脚上的通道4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4296020:

    根据脉冲的频率、控制器似乎缺少压摆率检测。 VCR 也应具有~3V 的共模电压。 您可以分享您的原理图吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    然后、我将尝试使用更高的电容分压器。 当前值主要基于 SLUC634、这是第一个原型。 原理图上显示的计算值。 但是、由于在注释中写入了这些内容、因此有些部分已进行了修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我在其他主题中阅读了一些有关 PSU 控制器的未受限制的仿真模块。 如果 UCC256303也可用作仿真调制器、您可以与我分享吗? 首先、对电路进行一些仿真将会有所帮助。 仿真速度比需要修改时焊接每个部件更快。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4296020:

    可从以下网址获得适用于 UCC256303的 Simplis 模型:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫