Other Parts Discussed in Thread: REG101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REG101 我需要使用3V 为一些传感器供电。 一个传感器的电流消耗小于12mA。 我需要提供尽可能精确的电压、因为电源电压与额定输入电压的偏差也会导致输出错误。 我使用的 MCU 可在其3V3引脚上提供高达800mA 的电流。 我想使用 REG101的3V 版本(连接到 MCU 的3V3)为传感器供电。 现在、虽然上述的压降电压为60mA、但数据表也提到了最小值 VIN 应为 VOUT+0.4V。 我可以将此稳压器用于此应用、还是应该使用其他任何 LDO?