This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG101:使用 LDO 为传感器供电以实现精确电压

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: REG101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709665/reg101-powering-sensors-using-ldo-for-precise-voltage

器件型号:REG101

我需要使用3V 为一些传感器供电。 一个传感器的电流消耗小于12mA。 我需要提供尽可能精确的电压、因为电源电压与额定输入电压的偏差也会导致输出错误。 我使用的 MCU 可在其3V3引脚上提供高达800mA 的电流。 我想使用 REG101的3V 版本(连接到 MCU 的3V3)为传感器供电。 现在、虽然上述的压降电压为60mA、但数据表也提到了最小值 VIN 应为 VOUT+0.4V。 我可以将此稳压器用于此应用、还是应该使用其他任何 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    Vout + 0.4V 的最小 Vin 是用于电气特性表规格的最小测试条件。 因此、如果您选择使用具有较低输入电压的 REG101、则稳压器可能不符合数据表中描述的规格。

    对于此应用中的任何 LDO、您需要牢记的一点是、当 LDO 启动时、将会出现浪涌电流来为输出电容器充电。 您将需要确保 MCU 不仅能够处理负载电流加上 LDO 接地电流、还能够处理浪涌电流。

    非常尊重、
    Ryan