This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:2S1P 系统(非套装)应用

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708045/bq28z610-2s1p-system-not-pack-application

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50BQ34110BQ34Z100-G1

您好!

我在系统(非电池组)应用中使用 BQ28z610。  电池位于主 PCB 外部、主 PCB 上有电量计。  电池组已经具有充电/放电保护、因此我不使用任何电池组保护元件、因此简化了原理图。  原理图。  该电池组的配置为2S1P 8.4V (4.2V/节) 600mAh。  电池将嵌入到器件中、用户不可更换。  

BqStudio 中的电池电压表始终显示0V、电池1电压和电池2电压始终为0、但 Bat 引脚电压和电池组引脚电压正确。

我禁用了保护寄存器中的任何保护、因为我不需要它们。  我还提高了过压和欠压保护的限制。  我已清除 cC0位以启用"单节电池"模式。  我还禁用了平衡。  

如果我使用外部电源将小电压驱动至引脚、而不是使用电池、那么当电压低于6V 时、我将获得良好的电压读数。  当电源设置为> 6V 时、BQstudio 将0V 显示为寄存器0x08/0x09中的电压。

随附原理图图片。  该器件是否不能进行此类配置、或者只是为了使寄存器配置正确?

我遵循了本主题中的建议:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它仅可扩展至6V 左右。 我将不得不与硬件工程师进行交谈、以了解相关信息。 我确信、在 bq40z50系列上不可能实现这一点、因为这与此类似、我确信具有相同的限制。 请允许我一周确认。 您有两个主题询问相同的问题。 我将关闭其中一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件旨在以差分方式单独测量电池电压。 因此、在2S 配置中、它测量的是 VC2-VC1、然后是 VC1-VSS。 在1S 配置中、VC1-VSS 是电池电压。 电池电压测量由满量程范围设置为~6V 的 ADC 完成、这就是您无法测量高于6V 的电压的原因。 如果您可以将电池组的中点电压导出到 VC1、从而使 VC2-VC1 < 5V 且 VC1-VSS < 5V、则可以正常工作。

    您可能考虑的其他选项包括 bq34z100-G1或 bq34110。 这些器件专为在您所拥有的配置中使用而设计、其中监测计测量堆栈顶、无需接触堆栈中的任何中间节点。 它们还不集成保护功能、因此也适合您的情况。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    BQ34Z1x0是我的首选、但作为 TSSOP、它太大了。  我的空间太受限、需要太多支持电路来满足我的需求。  我可以使 BQ28z610的整个电路与 BQ34Z1x0 IC 本身的庭院相同。  BQ34系列不采用更小的封装、这太糟糕了。  无论如何、我看到另一个主题、有人问"我可以不使用中央平衡分路器将其与2S 电池组一起使用吗"、他们得到了肯定的答案、只需将其置于1节电池模式并更改您的寄存器即可。  还有其他原因导致我们无法实现中心平衡连接。  无论如何,桥下的水。

    幸运的是、我不需要"出色"的监测、我最终使用了从 VC2到 GND 的电阻分压器(47k x 2)、分压器的中点连接到 VC1。  这让我进入了球场。  至少我读的是"什么"。  无论它是超级精确还是非精确度对我的应用来说都无关紧要。  在学习过程中、我将了解权变措施的好坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    好的、电阻分压器肯定适合您-监测计将假定每个 FET 为满堆叠电压的一半、如果您没有明显的不平衡、这可能是合理的。 唯一的缺点是您的电阻器串将持续消耗电流、您必须评估这在您的应用中是否正常。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    另一件事。 似乎每隔一秒左右拉低 VC1引脚的电流消耗较多。 我在该引脚上添加了大约10uF 的电容、尝试平衡它、但它的电流太大。 我很难想象这是 AFE 进行测量。 这是"电池断开"功能吗? 是否有方法禁用该功能?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这听起来很奇怪、我不知道为什么它会消耗这么大的电流。  让我四处询问、但我不确定是什么原因导致了它、或者如何通过设置进一步降低它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到了多少电流? 电压测量可能每250ms ~30ms 花费~2uA、这会导致分压器上的变化~40mV。 如果超过此值、您可以确保禁用了电池平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    在从 BQStudio 读取寄存器之前、我看不到 VC1上的电流。  当在 BQStudio 中对寄存器进行任何类型的读取时、我会看到从4V 到大约2V 的偏移大约为2V。

    哈!  我刚刚解决了。  P2和 P3短接时、I2C 线路上拉至 VC1网络!

    我更改为使用外部 I2C 上拉电阻器、因为我使用的是 EV2300、并对其进行了修复!

    感谢你的帮助!