主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ40Z50、 BQ34110、 BQ34Z100-G1
您好!
我在系统(非电池组)应用中使用 BQ28z610。 电池位于主 PCB 外部、主 PCB 上有电量计。 电池组已经具有充电/放电保护、因此我不使用任何电池组保护元件、因此简化了原理图。 原理图。 该电池组的配置为2S1P 8.4V (4.2V/节) 600mAh。 电池将嵌入到器件中、用户不可更换。
BqStudio 中的电池电压表始终显示0V、电池1电压和电池2电压始终为0、但 Bat 引脚电压和电池组引脚电压正确。
我禁用了保护寄存器中的任何保护、因为我不需要它们。 我还提高了过压和欠压保护的限制。 我已清除 cC0位以启用"单节电池"模式。 我还禁用了平衡。
如果我使用外部电源将小电压驱动至引脚、而不是使用电池、那么当电压低于6V 时、我将获得良好的电压读数。 当电源设置为> 6V 时、BQstudio 将0V 显示为寄存器0x08/0x09中的电压。
随附原理图图片。 该器件是否不能进行此类配置、或者只是为了使寄存器配置正确?