请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 主题中讨论的其他器件: LM1086
大家好、团队、
我使用的是采用 TO-220封装的 LM317、但由于压降电压的原因、我想将 p/n 更改为类似 LM1086的值。 您认为它很适合吗?
要求的封装和引脚必须与 LM317相同;Vinmax=30V、Iout=1.5A、Vout=15V。
谢谢、此致、
Adrian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.