This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:替代器件 LM1086

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708198/lm317-alternative-part-lm1086

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM1086

大家好、团队、

我使用的是采用 TO-220封装的 LM317、但由于压降电压的原因、我想将 p/n 更改为类似 LM1086的值。 您认为它很适合吗?

要求的封装和引脚必须与 LM317相同;Vinmax=30V、Iout=1.5A、Vout=15V。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    LM1086看起来可能是一个选项;但是、我不确定您对 LM317压降电压的关注。 您的最低预期 Vin 是多少?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    很抱歉耽误你的回答。 LM317的主要问题是压降过高: 在我们的应用中、15V 线路由稍微不利的变压器的绕组生成、在电源的低负载条件下、该变压器作为 LM317的输入提供等于16.7V 的电压。 因此、在正确加载电源的"主"输出之前、15V 线路无法正确调整。
    因此、我对压降较小的稳压器感兴趣、以减少此问题。 这就是1086的原因。

    希望这有道理。 我们现在将测试 LM1086、除非您建议使用不同的器件。

    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    感谢您提供更多信息。 由于您的最小输入电压看起来是16.7V、而 LM1086的最大指定压降电压为1.5V、因此我同意 LM1086是您的理想选择。

    非常尊重、
    Ryan