你好
请查找此帖子随附的我的原理图。
我们正在尝试使用此部件开发3节锂离子电池充电器。 存在着一些问题。
在 Vref = 3.3V 的情况下,ISET、ACSET 上的分压器电压应为0.8V,但我测量的电压为0.65V (所有电阻器均为1%且精确)
2.我已将电池/FB 设置为10V (用于检查)、但使用电阻器负载时、我仍然得到大约7V 或更低的电压。 昨天我得到了4V。 对于容性负载、我会得到类似的电压。
STAT 在电阻负载上持续闪烁、但我相信这种情况肯定会发生。 因为芯片期望在输出端连接电池。
4.在输出端连接3节电池和16V/10A 电源(固定电压和电流) 时,电流没有限制,所有10A 电流都流入电池。 我立即关闭输入电源以防止进一步 损坏。
5.如果我将输入电流限制为2A,则会有大约100mA 的电流流入电池。
6.我没有在任何地方使用系统输出,我只需要电池输出,它将连接到另一个电池平衡部件 ISL94203 (当前未连接)
问题是什么? 请提供建议