This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池电流无限制

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706564/bq24172-battery-current-has-no-limit

器件型号:BQ24172

你好

请查找此帖子随附的我的原理图。

我们正在尝试使用此部件开发3节锂离子电池充电器。 存在着一些问题。

在 Vref = 3.3V 的情况下,ISET、ACSET 上的分压器电压应为0.8V,但我测量的电压为0.65V (所有电阻器均为1%且精确)

2.我已将电池/FB 设置为10V (用于检查)、但使用电阻器负载时、我仍然得到大约7V 或更低的电压。 昨天我得到了4V。 对于容性负载、我会得到类似的电压。

STAT 在电阻负载上持续闪烁、但我相信这种情况肯定会发生。 因为芯片期望在输出端连接电池。

4.在输出端连接3节电池和16V/10A 电源(固定电压和电流) 时,电流没有限制,所有10A 电流都流入电池。 我立即关闭输入电源以防止进一步    损坏。

5.如果我将输入电流限制为2A,则会有大约100mA 的电流流入电池。

6.我没有在任何地方使用系统输出,我只需要电池输出,它将连接到另一个电池平衡部件 ISL94203 (当前未连接)

问题是什么? 请提供建议

e2e.ti.com/.../CHG_5F00_BQ24172.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测量的 VREF 电压是多少? ISET 和 ACSET 是模拟输入、因此引脚上的电压通过电阻分压器来自 VREF。

    从原理图中可以看到、输入端不使用感应电阻器、ACN 和 ACP 悬空。 则 ACSET 不会产生任何影响。

    2."我已将 电池/FB 设置为10V "-->您是说您已将电池稳压电压设置为10V 吗? 如果是、则使用电阻器负载将不起作用。 有关典型锂离子充电曲线、请参阅图14。 您将需要使用电池仿真器。  

    当电池不存在时、电池检测功能打开。  输出波形将如图16所示。

    3.由于电池不存在,STAT 在电阻负载上闪烁。

    4.您的所有电流感应反馈都是浮动的。 ACP、ACN、SRP、SRN、因此不会有任何电流限制功能。

    5.不确定原因。 需要查看输入 V/I 和输出 V/I 上的示波器

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing

    感谢您的回复。

    Vref 为3.3V

    2.电池/FB 为10V:我在这里的意思是,为了进行仿真,我将电压设置为10V,并用电阻负载替换了电池。您的意思是,它不起作用。

    STAT 在电阻负载上闪烁。 由于没有电池、这看起来也是正确的。

    4.电流感应反馈确实会传递到 IC 上的相应引脚。 PL 仔细观察,因为我已经将感应电阻器附近的网络和 IC 上的引脚命名为相同的网络。

    5.布置所有这些我在输出端安装了一个实际的3节锂离子电池组(CHG_OUT)。 现在、我使用 R28和 R29将电池/FB 设置为12.6V

    6.我将16Vdc 作为电路板的输入,10A 作为输入源的容量(不幸的是,它没有可设置的电流限制)

    7.我预期电流限制为4A、因为我将 ISET 和 ACSET 调整为4A。 相反,电流没有限制,所有电流都流过电池。 这是一秒钟左右的时间、在此之前我切断了输入源。

    请再次阅读我的原始文章、了解 IC 上各个引脚的电压。

    请提供进一步的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对阅读错误表示歉意。 查看您的原理图、bq24172上的 R26、R75应为 DNI。 这可能会错误地打开 BATFET。
    另一个 μF 是、应在 SRP 引脚和 AGND 之间放置一个0.1 μ F 陶瓷电容器、以进行共模滤波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRP 与 GND 之间有一个0.1uF 电容器。

    我想您错过了这个机会。

    我真诚地请求您深入了解原理图。

    如果 BATFET 导通、会发生什么情况?

    我认为、当系统需要比输入电流更大的电流时、它应该将电池放电到系统中。

    系统是否会流入电池?

    PL 注释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入源过载时、BATFET 将接通电池以补充系统负载。  

    该控制逻辑在内部完成。  

    如果 BATFET 在外部错误地旋转、则电流将从系统浮动到电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电流限制为4A 时、如果电流大于4A、输入 FET 不应通过 ACP 和 ACN 检测关闭?

    这意味着即使 BATFET 打开、也没有电流流入电池。

    还是我错了?

    PL 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入电流超过输入电流限制设置时、输入电流调节器会减小充电电流。 ACFET 将不会关闭。
    由于电池 FET 由外部电阻分压器打开、可减小充电电流、因此电流通过 ACFET、交流感应电阻器、BATFET 流向电池、而无需电流限制控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我删除了 R26和 R75。 现在 BATFET 不会打开、电池中没有无限的电流。 因此、您正确地看到 BATFET 导通。

    现在出现了一组新的问题。

    满足以下所有条件

    •ISET 引脚电压高于120mV。
    •器
    件未处于 UVLO 模式(即 VAVCC > VUVLO)。
    •器
    件未处于睡眠模式(即 VAVCC > VSRN)。
    •OVPSET 电压范围为0.5V 至1.6V、以验证适配器。
    •初始上电后完成1.5s 延迟。
    •REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平。
    •热关断(TSHUT)无效。
    •未检测到 TS 故障。
    •ACFET 打开
     

    但现在电池中没有充电电流流流!

    STAT 正在闪烁。

    在 SW 引脚上未观察到切换。

    这里出了什么问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我的设计中出现了一个问题、您可能会错过这个问题。

    在 TS 引脚上、我设置了1V 的电压、但这是错误的、因为它需要1.53V 至2.39V 的电压才能保证正常温度。

    我通过调整 TS 引脚上的1.75V 来校正这一点、以模拟正常的温度条件。

    我在电路板的输出端连接了电池。

    我将直流电源的15Vdc 输入电流限制为1A、然后连接到 BQ24172的输入。 (PL 检查我的原理图)

    但是我一连接15Vdc 就炸了 BQ24172!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    我无法理解为什么会发生这种情况。

    亲切的导游

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    您能告诉我们哪些引脚已损坏吗? 这是在一个板上发生还是在多个板上发生?

    我们首先需要找到损坏的区域以便进一步调试。  

    请使用 BQ24172EVM 原理图作为参考。 我已经查看了您的原理图、除了 BATFET 连接和 TS 连接之外、对于 ACVV、我们建议仅添加一个10欧姆电阻器来控制 AVCC 上升压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    损坏的引脚为 PVCC 和 AVCC
    我的 sch 基于 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、

    我们通常需要在 IC 上运行 FA、以分配 IC 上第一个故障的来源。  

    有多种可能。

    与之前一样、所有10A 电流都从输入端流至电池。 关断时、由于路径上的寄生电感、很可能会使 CAN 的电压尖峰超过 AVCC 和 PVCC 的额定电压。

    2.您能否检查与 AVCC 串联的10欧姆电阻是否损坏?

    3.  您是否在以前未经过测试的全新电路板上试用过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jing

    我再组装了4块电路板。

    我们的电路板上有一个严重的错误、这种错误被忽略了。 在其中一层中、SW 引脚的输出电感器 L1用作与分流电阻器 R24的直接短接链接。 我们通过剪切轨道来物理消除了这种短路,然后将电流设置为0.78A,0.78A 开始流动!!

    尽管在同一电路板上,当我们尝试通过增加 R17来调整 Viset 电压来增加 ISET 电流时,ISET 引脚会受到某种程度的损坏。 它现在显示的是0v、显示的电阻为124R。 自然没有电流。 我正在尝试了解该引脚为何损坏、因为我们只需在此处更改电阻器即可! 我对 ESD 如此敏感吗? 是否会损坏它?

    在另一个电路板上,我们再次组装并将电流设置为1.5A,FB 电压设置为12.6V。 电流流动,电压接近12.5V 时逐渐下降,永远不会达到12.6,因为10% ISET 的 Iref 更快达到,电流被切断。

    因此、它的行为非常完美、符合预期!

    请对损坏的原因进行评论,然后我会将此线程标记为“Resolved”(已解决)!!

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    关于 ISET 引脚损坏、我们很难在没有 FA 的情况下找出导致首次故障的原因。 根据您的描述、ISET ESD 很可能会损坏。

    请参阅数据表的 ESD 额定值部分、了解我们的 ESD 规格。 我们的器件已经过测试、符合数据表中指定的 ESD 等级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jing