This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194脉冲跳跃问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709000/tps61194-tps61194-pulse-skipping-issue

器件型号:TPS61194

尊敬的 TI 专家:

我们正在设计一款利用 TPS61194驱动 LED 灯串的 LED 产品。 但是、我们注意到、当输入电压超过5V 时、器件将进入脉冲跳跃模式。 下面是捕获的原理图和示波器信息。 您是否会建议电路设计是否存在导致脉冲跳跃问题的问题? Peter

发生脉冲跳跃时的电压范围

   

TPS61194上的脉冲跳跃问题示波器捕捉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我们正在研究这一点、但这需要时间。 现在、较低的输入电压是解决方法。 当我们让设计人员查看详细信息时、我们将更好地了解它的工作原理。