请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 尊敬的 TI 专家:
我们正在设计一款利用 TPS61194驱动 LED 灯串的 LED 产品。 但是、我们注意到、当输入电压超过5V 时、器件将进入脉冲跳跃模式。 下面是捕获的原理图和示波器信息。 您是否会建议电路设计是否存在导致脉冲跳跃问题的问题? Peter
发生脉冲跳跃时的电压范围
TPS61194上的脉冲跳跃问题示波器捕捉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.