This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:Battery Management Studio (bqStudio)不能与 BQ35100EVM 配合使用

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706392/bq35100evm-795-battery-management-studio-bqstudio-not-working-with-bq35100evm

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

  geïnstalleerd 安装了 Battery Management Studio (bqStudio)(版本1.3.86)以及 Chemistry Updater (版本26:2018年7月)。 我们还测试 了 bqStudio v1.3.54.1和 BQSTUDIOTEST v1.3.x 构建1。 我们不断收到以下错误消息:"检测到的设备与此应用程序不兼容! 某些操作可能会导致器件永久失去通信并进入不可恢复的状态。 自行承担风险。"

请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我们发送您的设置图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rutger、

    您为电池连接了哪种类型的电源? 您需要通过电池+/-引脚为 IC 供电。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们确实应该已连接电池、但 EV2300似乎与较新的/64位 Windows 版本不兼容。

    总之、我们在网络上的某个位置找到了一些驱动程序、并使其正常工作。

    谢谢、

    Rutger